This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:每100ms 进行一次广播

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1161033/cc2650stk-advertise-every-100ms

器件型号:CC2650STK

您好!

我在 cc2650stk 上使用 simple_broadcaster、我希望它每隔100ms 进行一次广播、不会中断。 除了将 DEFAULT_advertising_interval 设置为160之外、我还必须执行其他操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Panagiotis、您好!

    您的想法是正确的、但是您还应该参阅 《CC2640 BLE 软件开发人员指南 》的第5.1.8节、了解 GAP 层的其他广播间隔值。  您还可以参阅 相关的 E2E 主题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的示例中、没有 DEFAULT_DISCOVERATE_MODE、因此我更改 了 broadcast.c 中的 gapRole_AddertData[B_MAX_ADV_LEN]

    static uint8_t  gapRole_AdvertData[B_MAX_ADV_LEN] =
    {
      0x02,             // length of this data
      GAP_ADTYPE_FLAGS, // AD Type = Flags
      // BR/EDR not supported
      GAP_ADTYPE_FLAGS_GENERAL, //it was GAP_ADTYPE_FLAGS_BREDR_NOT_SUPPORTED originaly
      0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
    };

    我做得对吗?

    我正在使用 休眠模块 来扫描这些广播、但我是以随机间隔而不是100ms 获得这些广播、因此我尝试消除可能的原因来解释这种情况的发生原因。

    此外、相关 E2E 主题的链接也会带我查看开发人员指南  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 simple_broadcaster、它应位于 SimpleBLEBroadcaster _init 中、通常位于您提供的代码的正下方。

      // Set advertising interval
      {
        uint16_t advInt = DEFAULT_ADVERTISING_INTERVAL;
    
        GAP_SetParamValue(TGAP_LIM_DISC_ADV_INT_MIN, advInt);
        GAP_SetParamValue(TGAP_LIM_DISC_ADV_INT_MAX, advInt);
        GAP_SetParamValue(TGAP_GEN_DISC_ADV_INT_MIN, advInt);
        GAP_SetParamValue(TGAP_GEN_DISC_ADV_INT_MAX, advInt);
      }

    您还可以使用 Smart RF 监听器2 来检测广播数据包或根据 功耗 峰值做出假设。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!!!