This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:反复出现小音频压降

Guru**** 2535710 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, TLV320AIC3254, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/994515/cc2564c-small-audio-dropouts-occuring-repeatedly

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: MSP432P401RTLV320AIC3254CC2564

我有一个使用 A3DP 配置文件的 BTchip。 音乐正在播放、但音频下降时间不长。 通过查看逻辑分析仪、可以发现位时钟表现出一些奇怪的行为:由于重复的 FSYNC 信号(4.68us 而不是22.32us)、位时钟信号保持有效、但 AudioOut-signal 不显示任何活动。 这会中断正常运行周期、稍后一个位时钟采样完全丢失。 但是、当位时钟处于低电平无效时、可以看到一些 AudioOut 信号。

之后、MSP432上运行的固件会在 fsync 信号上同步、音频会像在这种奇怪的压降之前一样耳戴。 这种情况发生在随机的呼叫间。

这可能是什么原因?

备注:我配置了 Bluetopia 栈、使位时钟仅在采样周期内运行、然后关断位时钟、直到下一个 fsync 脉冲。 这样、我就能够通过 SPI 使用 MSP432P401A 从 BTmod 捕获数字音频、以进行进一步处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的采样率是多少? 是44.1K 还是48K? 您还可以获取 FW 日志吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    采样率为44.1kHz。

    FW 日志到底意味着什么? 请从固件中找到随附的初始化日志。

    在 MSP432P401R 中运行的固件基于 Bluetopia SDK 中的 A3DPDemo_SNK。 主要区别在于、CC2564C 的数字音频接口连接到一个 SPI 端口、而编解码器的数字音频接口连接到另一个 SPI 端口。 捕获的音频数据将通过 DMA 传输到存储器缓冲器(每个 SPI 一个)。 每个存储器缓冲区的大小为16字节、因此它可以精确保存8个16位的音频样本。

    此外、我向固件添加了 HFP 支持、这与 TI 的本指南中描述的类似。 但是、由于我在 A3DP 中启动固件、这不应影响用例。 从 A3DP 切换到 HFP 完全不同...

    e2e.ti.com/.../startup.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是指控制器固件日志。

    e2e.ti.com/.../3554.CC256x-Logger-User-Guide-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想附加日志进行配对、开始播放、然后在掉头后停止播放。 但是、上传后表格变为空、我无法附加任何内容。 我尝试附加原始.lgr-file 和封装在7zip 文件中的相同文件-两者都没有成功。

    但是、在我向固件添加了压降检测后、我可以与发生压降时控制器固件日志中发生的情况完全匹配:

    3131	21:31:47.899   +0:00:21.835	LC Inquiry Scan - Start, LAP=0x9e8b33, Window=9 frames	
    3132	21:31:47.899   +0:00:21.835	synch cmd return event STARTED,module INQUIRY SCAN	
    3133	21:31:47.899   +0:00:21.835	synch event FINISH received, module INQUIRY SCAN, msi 1	
    3134	21:31:47.899   +0:00:21.835	synch cmd start instance, module ACTIVE CONNECTION, msi: 10	
    3135	21:31:47.899   +0:00:21.835	synch cmd return event STARTED,module ACTIVE CONNECTION	
    3136	21:31:48.273   +0:00:22.209	HCILL send command: HCILL_WAKE_UP_IND_MSG	
    3137	21:31:48.273   +0:00:22.209	HCILL state machine is: WAITING FOR WAKE UP ACK	
    3138	21:31:48.273   +0:00:22.209	HCILL received command: HCILL_WAKE_UP_ACK_MSG	
    3139	21:31:48.273   +0:00:22.209	HCILL release_transmit_queue	
    3140	21:31:48.273   +0:00:22.209	HCILL state machine is: AWAKE	
    3141	21:31:48.363   +0:00:22.299	HCILL send command: HCILL_GOTO_SLEEP_IND_MSG	
    3142	21:31:48.363   +0:00:22.299	HCILL state machine is: WAITING FOR SLEEP ACK	
    3143	21:31:48.363   +0:00:22.299	HCILL received command: HCILL_GOTO_SLEEP_ACK_MSG	
    3144	21:31:48.363   +0:00:22.299	HCILL state machine is: SLEEP	
    3145	21:31:48.408   +0:00:22.344	ACL_DATA_STATISTICS for LC handle 0: Rx bps - 335745 , Tx bps - 14 , remote NACK ratio - 0	
    

    压降已在连接到另一个 COM 端口并启用时间戳记录的串行终端中打印出来。 这里是带有时间戳的文件:

    [2021-04-19 21:31:48.252] A3DP+SNK>
    [2021-04-19 21:31:48.253] A3DP+SNK>Drop!
    [2021-04-19 21:31:51.871] Drop!
    

    稍后、在停止回放之前、我的固件报告了另一个下降。 首先是 HCI 记录器的内容:

    7258	21:32:11.544   +0:00:45.480	HCILL send command: HCILL_WAKE_UP_IND_MSG	
    7259	21:32:11.544   +0:00:45.480	HCILL state machine is: WAITING FOR WAKE UP ACK	
    7260	21:32:11.544   +0:00:45.480	HCILL received command: HCILL_WAKE_UP_ACK_MSG	
    7261	21:32:11.544   +0:00:45.480	HCILL release_transmit_queue	
    7262	21:32:11.544   +0:00:45.480	HCILL state machine is: AWAKE	
    7263	21:32:11.635   +0:00:45.571	HCILL send command: HCILL_GOTO_SLEEP_IND_MSG	
    7264	21:32:11.635   +0:00:45.571	HCILL state machine is: WAITING FOR SLEEP ACK	
    7265	21:32:11.635   +0:00:45.571	HCILL received command: HCILL_GOTO_SLEEP_ACK_MSG	
    7266	21:32:11.635   +0:00:45.571	HCILL state machine is: SLEEP	
    7267	21:32:12.010   +0:00:45.946	0x0000BE26	0x0000BE26	HCI_VS_A3DP_Sink_Stop_Stream	---->	
    7268	21:32:12.010   +0:00:45.946	0x0000BE27	0x0000BE27	<----	HCI_Command_Complete_VS_A3DP_Sink_Stop_Stream_Event	
    7269	21:32:12.011   +0:00:45.947	A3DP SINK: UNDERRUN 1	
    7270	21:32:12.011   +0:00:45.947	AVPR received a message from ARM [0x0017], number 23	
    7271	21:32:12.011   +0:00:45.947	HCILL send command: HCILL_WAKE_UP_IND_MSG	
    7272	21:32:12.011   +0:00:45.947	HCILL state machine is: WAITING FOR WAKE UP ACK	
    7273	21:32:12.011   +0:00:45.947	HCILL received command: HCILL_WAKE_UP_ACK_MSG	
    7274	21:32:12.011   +0:00:45.947	HCILL release_transmit_queue	
    7275	21:32:12.011   +0:00:45.947	HCILL state machine is: AWAKE	
    7276	21:32:12.011   +0:00:45.947	hcic_process_hci_commands: HCIPP_A3DP_SNK_STOP_STREAM (Group 3f Opcode 0x19e)	
    7277	21:32:12.011   +0:00:45.947	hcic_get_num_of_host_commands. Total free = 3, Reported to host = 1	
    7278	21:32:12.011   +0:00:45.947	HCI Send Event: HCI_COMMAND_COMPLETE_EVT	
    7279	21:32:12.011   +0:00:45.947	AVPR received a message from ARM A3DP_SNK_STOP_STREAM_COMMAND, number 21	
    7280	21:32:12.011   +0:00:45.947	A3DP SINK: stop stream flush_flag 1	

    下面是压降消息的时间戳:

    [2021-04-19 21:32:11.524] A3DP+SNK>Drop!

    真的希望您对此有所了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够上传*。ldr 文件。 否则、请将其重命名为.txt、并将其发送至。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../A3DP_2D00_playing9a.lgr.txt

    好的、重命名的技巧似乎起作用了。 对固件中的压降检测做一个注释:由于其性质、与您在 FW 日志中看到的情况相比、这会有一些延迟。 但最大可能延迟为1.5ms (即44.1kHz 时的64个音频样本)、因此应可忽略不计。 下面是上述日志记录期间发生的丢失事件的时间戳:

    [2021-04-20 21:21:41.788]快来吧!
    [2021-04-20 21:21:55.142]快来吧!
    [2021-04-2021:21:55.194]快来吧!
    [2021-04-20 21:22:08.511]快来吧!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供编解码器连接方式的详细信息? 它需要 I2S 接口、即50%占空比。 您可能需要更正 CC2564C 控制器上的 PCM/编解码器配置、如 HCI_VS_Write_Codec_Config.e2e.ti.com/.../5584.CC256x-VS-HCI-Commands-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面我们转到:这是用于配置 BTmod 音频编解码器的函数:
    HRDWCFG_SPI_DIVIDER 的值为8、SMCLK 提供24MHz

    static void ConfigureControllerAudioCodec(unsigned int BluetoothStackID, unsigned long SamplingFrequency, unsigned int NumChannels)
    {
       Word_t Channel1Offset;
       Word_t Channel2Offset;
    
       union
       {
          VS_Write_Codec_Config_Params_t          WriteCodecConfigParams;
          VS_Write_Codec_Config_Enhanced_Params_t WriteCodecConfigEnhancedParams;
       } u;
    
       Channel1Offset = 0;
       Channel2Offset = Channel1Offset + 16;
       BTPS_MemInitialize(&u.WriteCodecConfigParams, 0, sizeof(u.WriteCodecConfigParams));
       // Adjust PCMclock to a value which can be used for SPI transfers:
       u.WriteCodecConfigParams.PCMClockRate_KHz      = CS_getSMCLK() / HRDWCFG_SPI_DIVIDER / 1000;
       u.WriteCodecConfigParams.FrameSyncFrequency_Hz = (DWord_t)SamplingFrequency;
       u.WriteCodecConfigParams.FrameSyncDutyCycle    = 0x0001;
       u.WriteCodecConfigParams.CH1DataOutSize        = 16;
       u.WriteCodecConfigParams.CH1DataOutOffset      = Channel1Offset;
       u.WriteCodecConfigParams.CH1DataInSize         = 16;
       u.WriteCodecConfigParams.CH1DataInOffset       = Channel1Offset;
       u.WriteCodecConfigParams.CH1InEdge             = 1;
       u.WriteCodecConfigParams.CH2DataOutSize        = 16;
       u.WriteCodecConfigParams.CH2DataOutOffset      = Channel2Offset;
       u.WriteCodecConfigParams.CH2DataInSize         = 16;
       u.WriteCodecConfigParams.CH2DataInOffset       = Channel2Offset;
       u.WriteCodecConfigParams.CH2InEdge             = 1;
       VS_Write_Codec_Config(BluetoothStackID, &u.WriteCodecConfigParams);
    
       /* Set the codec config enhanced parameters.                         */
       BTPS_MemInitialize(&u.WriteCodecConfigEnhancedParams, 0, sizeof(u.WriteCodecConfigEnhancedParams));
       u.WriteCodecConfigEnhancedParams.PCMClockShutdown = 0x01;
       u.WriteCodecConfigEnhancedParams.PCMClockStart  = 0x0000;
       u.WriteCodecConfigEnhancedParams.PCMClockStop   = 0x001F;    // Disable clock after 32 clock cycles
       u.WriteCodecConfigEnhancedParams.CH1DataOutMode = 0x01;
       u.WriteCodecConfigEnhancedParams.CH2DataOutMode = 0x01;
       VS_Write_Codec_Config_Enhanced(BluetoothStackID, &u.WriteCodecConfigEnhancedParams);
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是从某些地方获取上述编解码器配置、还是自己执行? 是哪个编解码器? 是 TLV320AIC3254吗? 您是否尝试了 MSP432 BluetopiaSDK A3DPDemo_SNK 示例中提供的编解码器配置?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 A3DPDemo_SNK 示例中的编解码器配置开始、并通过以下方式对其进行了调整以满足我的需求:

    • 使 Channel1Offset = 0来在位时钟的第一个边沿上开始采样。
    • 将 PCMClockRate_kHz 调整为也可用于 SPI 位时钟的值。
    • 将 PCMClockShutdown、PCMClockStart、PCMClockStop 添加到增强型参数中、以启用 MSP432通过 SPI 模块捕获/传输音频数据。

    (我想)这会从 BTmod CC2564C 中配置编解码器、正如您提到的、该编解码器很可能是 TLV320AIC3254、因为我已经在不同的线程中指向了它的手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前正忙于其他事情。 几天内回来

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不清楚为什么要考虑 SPI 位时钟。 您似乎正在将 PCM 时钟配置为3MHz、并将采样频率配置为44.1kHz。 PCM 时钟不是采样频率的整数倍、因此您可能会遇到问题。 尝试使 PCM 时钟成为采样频率的整数倍。 否则、将"FSyncMultiier"配置为32或64。 这使得控制器可以调整 PCM 时钟。  

    此外、让 PCM 时钟始终处于激活状态。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您非常精确地描述了这种情况:PCM 时钟配置为3MHz、使我能够使用以完全相同的位时钟速度运行的 MSP432P401R SPI 模块捕获音频样本。 我没有发现 MSP432P401R 支持的任何 SPI 时钟 与44.1kHz 的多个采样频率相匹配。

    由于 SPI 的性质、我无法始终保持 PCM 时钟处于活动状态-因此、我必须在传输左通道和右通道后丢弃 SPI 模块读取的虚拟样本(希望名称有意义)。

    应在何处/如何配置 FSyncMultiplier?这实际上意味着什么?

    恐怕我开始理解:PCM 时钟出现在/ha//t//be/是采样频率的整数倍、对吧?

    是否有机会使用 MSP432P401R 从 BTmod 捕获音频? 我的意思是、尽管(以某种方式)周期性音频下降或(就像我现在所说的)同步问题、我的当前配置仍在工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉您的设置和 SPI 的需求。 任何方式、如果 CC2564x VS 命令、则连接。 我认为您无法在 MSP432上捕获音频。

    e2e.ti.com/.../3718.CC256x-VS-HCI-Commands-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简短更新:我已经能够捕获音频;在发生上述 CC2564C 的错误行为之前、它将工作几秒钟。 此外、我在 MSP432P401R 固件中管理、以便在 CC2564C 提供的 framesync 信号上再次同步。 唉,这个过程对用户来说是/heartable/,任何人都不会接受最终产品中的这个过程。

    、我将在此向您展示我在此主题中设置的组件图。 如果您有兴趣、我还可以在 PM 之前向您发送马戏团图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是(简化的)组件图-请删除文本扩展名以查看 SVG。

    e2e.ti.com/.../CompDiagram.svg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以发送 pdf 版本的图表吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以:

    e2e.ti.com/.../CompDiagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在看到了图。。。 为什么 CC2564C 无法直接连接到 MAX9867编解码器? 在 MSP432上进行何种信号处理?  

    我建议先尝试演示中提供的默认配置。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享您的想法。

    在我们的设置中、只有一个音频编解码器用于录制+播放。 但是、我们打算使用不同的播放源。 一个是 BT 模块、另一个是 μ µC 的外部存储器。 由于我们无法将这些不同的源连接到单个编解码器、因此我们仅将 MSP 连接到 Max9867。 因此,我们需要使它发挥作用。

    此外、该问题在 MSP432之外出现-如上面的逻辑分析仪所示。 在早期开发阶段、我们成功测试了 CC2564C 和 Max9867之间的直接连接。 但是、在这种情况下、CC2564C 内的编解码器以不同的方式进行配置-与上述规格相匹配(PCM 时钟是采样频率的倍数、PCM 时钟始终处于激活状态)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到.. 让我在几天内回来..

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IMO、当您像这样路由 PCM 时、您需要在 MSP432上进行速率调整、因为在一侧它充当 PCM 从设备、而在另一侧充当 PCM 主设备。 您是否考虑将 CC2564C 用作主器件与连接到 MSP432和 Max9867编解码器的相同 PCM 总线? 当然、CC2564C 和 MSP432的"音频输出"需要一个开关来选择 Max 9867编解码器。  

    在这种情况下、您可以从 CC2564C 一直保持 PCM 位时钟和 FSYNC 处于激活状态。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回到本主题。

    您描述为替代解决方案的设置与我们的概念验证硬件类似: 在 Max9867编解码器(以及 Fsync、bitclock)上、已经有一个将"BTmod 中的"Audio Out"快捷方式切换到"Audio in"的开关、它完全按照您所描述的方式工作、无需 MSP432进行进一步交互。 但是、这是一个 A 样本硬件、对于最终产品、甚至必须/不/这样的连接是可能的。

    MSP432上的"速率自适应"背后的含义是什么?如何实现这些目标? 是的、朝向 CC2564C、控制器是 PCM 从控制器、对于 Max9867编解码器、控制器是 PCM 主控制器。 是否可以使 CC2564C 也用作 PCM 从设备-这是否可以解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、在两条 PCM 总线上连接时、可能会有不同的 PCM 时钟漂移。 这可能会导致采样随时间的推移而欠载或溢出。 通过速率调整、我打算 补偿 PCM I/FS 上的这些漂移。 PCM 位时钟速率是否与 CC2564C 和 Max9867编解码器相同?

    您还可以尝试将 CC2564C 配置为从器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经将漂移确定为一个问题。 下面是我解决此问题的方法:

    1. 通过 P2.4中断对来自 CC2564C 的帧同步信号进行同步捕捉。
    2. 启动具有 DMA 的 SPI 以向 Max9867发送16字节(即左通道4个样本、右通道4个样本)、由 Timer_A3触发、并具有与采样频率匹配的适当周期。
      此外、Timer_A3_CCR2将触发 P8.2以提供 Max9867的 LRCLK 信号。
    3. 开始使用 EUSCI_B2连续从 CC2564C 捕获音频样本。 捕获由 DMA 完成:复制16个字节、然后 DMA 完成中断发生。
      重要提示:禁用 framesync 中断。
    4. DMA 完成后:
      启用 framesync 中断
      重新启动 DMA 通道以在下一帧同步边沿上继续捕捉(步骤3)。
    5. 在发生 framesync 中断时:
      明确地设置 Timer_A3的计数器值、在某个值上控制 DMA 向 Max9867的传输(此时由断点命中检查)。 这样就消除了 Fsync 到 Maxim 和 Fsync 到 CC2564C 之间的任何可能漂移。

    已选择 Timer_A3的起始点、其在帧同步中断期间永远不会过期。 此外、通过检查此时(通过 DMA)向 Max9867传输了多少字节、我可以检测到此线程的第一个帖子中描述的情况、并从头开始重新启动同步过程。

    我无法了解如何将 CC2564C 音频接口作为从设备运行-如何实现/配置此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记提到一个要点:第一个 DMA 传输到 Max9867的大小只有一半-这样一来、当来自 CC2564的 framesync 信号到达时、下一个传输应该/完全/半向完成。 如果没有出现问题、我们需要再次重新同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 MSP432 DMA 架构的专家、因此请访问该论坛。 如前所述、您还可以尝试将 MSP432用作两条 PCM 总线的 PCM 主站。 请参阅 用于 STM32的 CC2564CBT 协议栈的 A3DP Demo_snk 样片。 在此示例中、STM32F4 MCU 是 PCM 主设备。

    https://www.ti.com/tool/CC2564CSTBTBLESW

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否曾尝试将 MSP432用作两个连接的 PCM 主设备? 如果有问题、请提出新的问题。 我将关闭这个。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、再次感谢您关注此问题并提供您的想法!

    最后、我将 CC2564C 数字音频接口作为从器件运行(因为我可以使用 MSP432中的端口映射器交换 SIMO/SOMI 引脚-很好的功能)。 我甚至能够从 FSYNC 脉冲切换到 LRCLK 信号、音频最终变为耳戴式。

    遗憾的是、短暂的干扰仍然是一样的! 只有逻辑分析仪的外观不同。 它们以不规则的间隔出现。 我将按照您的建议提出新的问题。