主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE
大家好、 我使用 CC2652P、simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_40_04_04、CCS10.2。
我的应用基于如下所示的 DMM 示例

在我的应用中、我需要使用 AUX_ADV_IND PDU 发送 BLE 扩展广播数据、现在扩展广播数据可以正常工作。
我可以在 Smart RF Studio 中将 CC1352P-2 LaunchPad 用作监听器、并在 Smart RF Studio 中查看辅助高级数据。
我还可以使用 HCI_LE_SetHostChanClassificationCmd 在 aux_adv_ind PDU 上设置通道。
然后,我要更改 AUX_ADV_IND PDU 上的 TX 功率,并查看 Smart RF Studio 上的 RSSI。
我使用 HCI_EXT_SetTxPowerCmd ()和这些值

我的器件与 LaunchPad 非常冷。
但是、无论我设置什么 TX 功率、Smart RF Studioi 上的 RSSI 始终约为-30dBm。
只有我将器件从 LauchPad 上拿开、RSSI 才会降至-40、-50、-60 dBm。
因此、我想问、可能使用 HCI_EXT_SetTxPowerCmd 来设置 aux_adv_ind PDU 是不正确的?
如何实现正确?
谢谢。