This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:初始化 GPIO 驱动程序时出错

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/997406/launchxl-cc2650-error-in-initializing-gpio-driver

器件型号:LAUNCHXL-CC2650


我尝试使用 GPIO 驱动程序、但在初始化时遇到错误。 我使用的是 BLE SDK 2_02_01_18和 ti_rtos_2_20_01_08。

未定义        的首次引用                                                                                                                                  
 符号                                                                                                                                                     
 ------         --------                                                                                                                                  
 GPIOCC26XX_CONFIG C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_01_10/packages/ti/drivers/lib/drivers_cc26xxware.aem3

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已指派一名专家对此发表评论。 同时、您能否向我们提供您正在使用的示例项目(如果有)?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan Iglesias、
    我使用 simple_peripheral_cc2650lp 代码来开发 BLE Stack 2_02_01_18中提供的项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请对延迟表示歉意。

    此错误表示未定义符号 GPIOCC26XX_CONFIG。

    在您拥有的 SDK 中、这是在文件中定义的 位于下面的路径中。 是否确定您的项目中有此路径?

    C:\ti_tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08\products\tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_01_10\packages/ti\drivers\gpio

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔