This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:复位输入和功能

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC2650MA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/997788/cc2650moda-reset-input-and-functionality

器件型号:CC2650MODA

是否建议使用外部 监控 IC 为该模块生成外部复位输入信号、或仅适合所需的外部上拉电阻器是否足够?

数据表中提到了上电复位和欠压检测器功能、但我无法再为这些功能提供更多详细信息来评估它们是否适合我的应用。

您能否为 这些复位功能提供任何指导或规格?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    根据数据表的布局指南部分、 除非线路被主动驱动、否则复位线路应该有一个外部上拉电阻器。

    基本上、如果您希望能够通过另一个器件控制复位线路、并且线路将始终处于被驱动/已知状态、那么您不需要上拉电阻器。  在 BOOSTXL-CC2650MA 设计中可以看到该配置。 否则、只需确保提供外部上拉电阻、如 数据表中所示的典型应用电路中所示。

    谢谢、

    Alexis