Other Parts Discussed in Thread: CC2544, CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2544、
大家好、
客户将 CC2640R2专有模式与 CC2544结合使用。 它们希望增加前导码的大小。 请提供帮助说明。
此外、请提供有关覆盖设置的文档。 谢谢你。
//覆盖
静态 uint32_t HID_pOverrides[]=
{
//覆盖(暂定):
0x01010007、// MCE_RFE_OVERRIDE (0、0、1、0、 0、1)、//使用正确的 RFE 模式
0x013800C3、//在 TX 中设置500kHz 偏差
0x02080283、// SW_REG_OVERRIDE (radioPar、rxToTxRatOffset、0x0208)、//设置 IFS (130us)
//0x03000283、// SW_REG_OVERRIDE (radioPar、rxToTxRatOffset、0x0208)、//设置 IFS (130us)
0x002482d3、// SW_REG_BYTE_OVERRIDE (radioPar、txFifoThrSleep、0x24)、//避免 TX 中的 FIFO 下溢
//0x02ad0b03、// SW_REG_OVERRIDE (propRadioPar、rxIfsTimeout、0x02AD)、//设置 ACK 超时
0x02000b03、// SW_REG_OVERRIDE (propRadioPar、rxIfsTimeout、0x02AD)、//设置 ACK 的超时
0xFFFFFFFF、// end_override、//字符串末尾
};