This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:最大 DIO 电流容量(总计)

Guru**** 2945710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/996313/cc2652r-max-dio-current-capacity-total

器件型号:CC2652R

我们是否有 CC26x2器件上所有组合 DIO 的最大电流容量规格? 我在这里找到了8mA 和4mA 驱动强度规格(用于维持特定输出电压)、但在数据表中找不到该组合规格。

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这是所有这些最大值的总和...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    我将 对此进行研究、并在明天返回给您。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    它从未经过测试、但设计人员始终告诉我、该器件能够同时处理所有器件的最大电流消耗。 当然、这主要是一项理论练习、任何应用都不需要这样做。  

    谢谢、
    Fredrik