This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:最新的 SDK 5.10.00.48链接器错误

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/996910/cc2642r-latest-sdk-5-10-00-48-linker-errors

器件型号:CC2642R
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

大家好
我刚刚安装了适用于 CC2642R 的最新 SDK 以及最新的 CCS 10.3
我的项目不再编译,导致以下链接器错误:

错误#10008-D:找不到文件"/Ti-sdk/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/display/lib/display.aem4f
错误#10008-D:找不到文件"/Ti-sdk/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/drivers/lib/drivers_cc26x2.aem4f
错误#10008-D:找不到文件"/Ti-sdk/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc26x2.aem4f

这些文件似乎从最新的 SDK 中消失了。
有什么建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您运行 CCS10.3和构建 SDK 的操作系统是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马科斯大苏尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我更新了最新多角色示例中的文件搜索路径、include 和 libs、我现在可以进行编译。
    我发现要包含的库现在由 SysConfig 生成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更正这些文件现在由 SysConfig 生成。

    请问您是否需要其他帮助?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有编译都正常、如果它在电路板上仍然正常运行、则不会进行检查、但至少它会进行编译。
    谢谢、您可以结束本主题