This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA:

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650MODA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/995320/cc2650moda-cc2650moda

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件:MSP432P401RCC2650

当客户尝试通过任务 AP_taskFxn 获取信标数据信号、并通过任务 NPIITASK_Fxn 获取信标 waitRsp_sem 时、我的客户在运行采样问题时遇到死锁问题。

示例程序可从/Software/SimpleLink SDK 插件/连接/SimpleLink SDK BLE 插件(3.20.00.24)/Examples/Development 工具/MSP432P401R LunchPad -红色2.x (红色)/Bluetooth/temperature_sensor_broadcast/TI-RTOS/GCC 编译器/temp_sensor_sensor_svas (由 CCS 资源探索)获取。 根据自述文件、初始化后、BLE 广播似乎会启动。
但是、在 UART 输出以下消息后、
它们 无法通过死锁建立蓝牙连接。

------ ADC14温度传感器示例---
应用程序处理器正在初始化...
完成!

您能给我们提供解决此问题的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的描述、我了解 MSP432器件上出现的死锁。 我是对的吗?

    您是否已验证问题是否可能是由 CC2650不响应导致的?

    您是否知道 CC2650上正在运行哪个示例/项目? 您是否验证了 CC2650是否按预期工作?

    我不清楚 CC2650是否在广播、您能指定这一点吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    感谢您的快速回复。 我正在与 Sakuma-San 合作。

    客户正在使用 Resource Explorer 上的 SDK 示例并按照自述文件中编写的序列进行操作。
    根据自述文件、终端输出应如下所示;

    然后按下 S1开关将开始广播。
    由于代码在显示“State set to idle”(状态设置为空闲)之前停止,CC2650不会开始广播。

    我发现类似的 E2E 帖子。 这是4年前的事。
    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/bluetooth-forum/629670/starterware-boostxl-cc2650ma-temperature-sensor-broadcast
    不过、我不确定旧的 SNP 映像是否位于最近购买的 CC2650MODA 客户身上。
    情况是否仍然如此?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Tashiro Koichiro、

    我建议使用最新版本的 SNP 映像刷写 CC2650、这样您就可以完全控制软件版本。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    客户更新了 SNP 映像、但结果相同。
    他使用以下文件。
    simple_np_cc2650bp_UART_pm_SBL_2_02_01_18A_merge.hex

    是否需要检查任何点?
    他有两组板、两个板显示相同的结果。
    因此电路板问题不太可能出现。

    您是否可以尝试在您的一侧运行 temperature _sensor_broadcast (TI-RTOS、GCC 版本)?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否检查 CC2650MODA 上的跳线是否设置正确?

    您可能还需要使用逻辑分析仪来验证 MSP432是否通过 UART 向 CC2650发送正确的命令(或 AT 命令)。

    此致、