This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC2650MA:我们是否有指南来配置 CC2650MODA、从而将模块配置为仅蓝牙 COM 端口?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/995670/boostxl-cc2650ma-do-we-have-a-guide-to-configure-cc2650moda-to-configure-the-module-into-just-a-bluetooth-com-port

器件型号:BOOSTXL-CC2650MA
主题中讨论的其他器件:CC2650MODA

您好!

我们是否有将其配置到蓝牙 COM 端口的指南? 我的客户将使用 蓝牙模块将其与移动设备连接。 但它们将使用主机微控制器。 该主机微控制器将通过 UART 串行连接连接到 CC2650MODA 模块。

这是一个高级图-

e2e.ti.com/.../1680.Doc1.docx

有任何输入?

谢谢、

劳伦