This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564文件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/995363/cc2564-cc2564-files

器件型号:CC2564

尊敬的团队  

美好的一天!

我们的客户在他们的应用程序中使用 CC2564芯片,他们的应用程序采用订阅模式,因此他们可以保留对芯片的控制并定期推送固件更新。

他们 正在对蓝牙堆栈进行一些操作、 并遇到了一个问题:  当他们访问链接下载部件的 BTS 文件(CC2564、CC2564B 和 CC2564C -上面的部件号只是占位符) 时 ,他们被告知“处理器 Wiki 已于2021年1月15日删除”。

您能告诉我在哪里可以找到上述芯片的最新初始化脚本吗?理想情况下、我可以在哪里找到所有版本(用于调试)?

此致

Leon.Liu