This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:平衡-非平衡变压器选择说明

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/994917/cc2640r2l-clarifications-for-balun-selection

器件型号:CC2640R2L

您好!

查看本文档(https://www.ti.com/lit/pdf/swra640)后、建议使用 Murata 的 LFB182G45BG5D920和  Johanson 的2450BM14G0011来实现该 MCU。 在同一文档的第9节中、似乎建议(就我所能知) MCU 的负载阻抗不是正好为50欧姆。

这是否意味着我们不能使用任何其他通用 2.4GHz 平衡-非平衡变压器、并且必须使用专为 MCU 设计的这些平衡-非平衡变压器? 由于采购问题、我们无法轻松获得这些平衡-非平衡变压器、因此我们希望寻找替代产品。 如果适用、是否也可以有人推荐替代方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、没错。 建议使用的平衡-非平衡变压器是为这些部件设计的、要考虑阻抗。 也就是说、这些是特定于芯片组的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这意味着无法使用其他平衡-非平衡变压器、因为它们没有针对正确的阻抗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 您可以在同一应用手册的第30页上看到阻抗。

    此致