This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:BT 芯片 QDID

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/994658/cc2564c-bt-chip-qdid

器件型号:CC2564C

大家好、  

我的客户要求 TI CC2564C 的 QDID。

请帮助提供 QDID 或提供与 CC2564C 认证相关的文档链接。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下 QDID:

    控制器子系统

    145296

    配置文件:

    164425

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    另请帮助为 蓝牙的主机子系统提供 QDID。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主机子系统正在更新为5.1.. 其 QDID 将于6月/7月左右发布。

    当前的主机子系统符合4.2标准。 问: 85355

    谢谢