This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:使用 UniFlash 加载映像后、Launchpad 不会唤醒

Guru**** 2595925 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/994890/launchxl-cc26x2r1-launchpad-does-not-wake-up-after-loading-image-using-uniflash

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好、TI 专家、

我有 LAUNCHXL-CC26X2R1。 我正在尝试将项目0上传到 launchpad 上。

首先、我在笔记本电脑上安装了 CCS、SDK 和 UniFlash 程序。

然后打开 CCS、创建新的工作区、并导入项目0。

单击"完成"按钮后、我可以看到下面的屏幕。

然后、我使用"Build All"函数构建该项目。

构建完成后、我使用 UniFlash 将映像加载到我的 Launchpad 中。

但加载映像后、我无法连接到 SimpleLink Starter 应用程序、甚至无法看到来自 Tera Term 的串行消息。

很抱歉、这是我第一次对固件执行某些操作。 我现在变得愚蠢了:)  

请问我出了什么问题?

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    这是一个涉及需要 BIM 的项目的常见问题。  基本上、您需要在 UNIFLASH 内的 Project Zero 二进制输出旁边加载片外 BIM 十六进制映像。  您可以从项目 自述文件 BLE5-Stack 用户指南中了解更多信息。  我还想推荐 BLE 基础 SimpleLink Academy 实验。

    此致、
    Ryan