This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:显示手柄卡住

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/994056/cc2652r-display-handle-is-getting-stuck

器件型号:CC2652R

您好!

我正在使用 Display_printf 打印从发送器接收到的数据,但由于接收到的数据的速度为10ms,因此显示器在至少连接了2个设备后可以正常工作,但在连接到2个以上的设备后,显示器卡死。

假设可能是显示句柄队列已填充、那么是否存在与显示句柄的 UART_FLUSH 类似的 API、以便可以清空我的队列。

如果您认为卡死问题不是由于排队而导致的、请告诉我问题是什么以及如何解决该问题。

此致、

Vidit Kale