This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:与 MSP430F6779A 连接

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN, MSP430F6779A, CC2564MODNEM, CC2564, MSP430F5438, MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/990516/cc2564modn-interfacing-with-msp430f6779a

器件型号:CC2564MODN
主题中讨论的其他器件: MSP430F6779ACC2564MSP430F5438MSP430F6779

尊敬的 TI/StoneStreet:

我尝试将 CC2564MODN 与 MSP430F6779A 连接、并使用 MSP430_EXP5438、SPPLEDemo_Lite 中提供的示例代码。

我已根据 MSP430硬件移植指南更改了硬件配置。

当我运行代码时、我看到 BSC_Initialize (HCI_DriverInformation、0);正在返回-4、即 BTPS_ERROR_HCI_INITIALIZING_ERROR。

我已根据指南配置了 UART 端口、CTS、RTS。 此外、我还可以在引脚上看到慢时钟。

所连接的是 UART 和流量控制引脚的信号捕获。

 e2e.ti.com/.../1777.HAL.ce2e.ti.com/.../HAL.he2e.ti.com/.../2664.HRDWCFG.h

还会向您发送硬件配置文件。

如果您可以查看这些文件、并建议我是否遗漏了一些内容以及返回的原因、那将会很棒-4。

谢谢、

Justin John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    如果是新设计、我们的建议是改用 MSP432或类似 MCU。 MSP430 Bluetopia 协议栈已有几年未更新、也没有发布任何更新的计划。

    在移植到 MSP430F6779A 时、问题似乎是与 BT 控制器进行 UART 连接。 您可能需要连接 BT FW 记录器、然后查看是否从控制器检测到主机。

    https://www.ti.com/lit/pdf/swau058

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我购买了 MSP-EXP430F5438和 CC2564MODNEM 板。

    当我尝试运行演示示示例时、我会得到相同 的 BTPS_ERROR_HCI_INITIATING_ERROR。

    我将使用 MSP430_EXP5438的演示示示例。  

    CC2564电路板上是否需要进行任何设置? 我可以看到 CC2564板不响应 MSP430芯片发送的 RTS。

    我是否需要将任何代码下载到 CC2564?

    谢谢、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有要检查的 MSP430设置。 如何将 CC2564MODNEM 板连接到 MSP430F5438? 您能否将 FW 记录器连接到 CC2564的 BT 调试引脚、以查看其是否已正确通电和引导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hari 的帮助。

    我的问题已解决。 我必须更改  msp430f6779芯片的 MSP430_UART_IFG_OFFSET 的偏移。

    //#define MSP430_UART_IFG_OFFSET (0x1D)  //MSP430F5438
    #define MSP430_UART_IFG_OFFSET (0x1C)  //msp430f6779a