This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:对 CC2650进行编程

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/994274/cc2650-programming-cc2650

器件型号:CC2650

我必须使用 CC2650MODA 对器件进行编程。 但我还没有该器件。 我有一个 cc2650 launchpad。 因此、我考虑了使用 cc2650创建代码、并将该代码用于具有 cc2650MODA 的器件。 我已开始使用 BLE_SDK_2_02_05_02对 cc2650进行编程。

  • CC2650 Launchpad 和 cc2650MODA 是否使用相同的 SDK? 我想从简单外设示例程序创建一个代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相同的 SDK 可用于 CC2650 Launchpad 和 CC2650MODA。 不使用完全相同的 CC2650封装、因此您需要通过一个简短的移植过程( 此处介绍了该过程)。

    总之、在收到 CC2650MODA 之前、最好先在 CC2650 Launchpad 上开始开发。

    我希望这将有所帮助、

    此致、