This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:从32引脚 CC2640128RHB 迁移到48引脚 Launchpad 上的 CC2650时、是否有新的引脚映射规则?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/994158/cc2650moda-is-there-a-new-mapping-rule-for-the-pins-when-you-migrate-from-cc2640128rhb-which-is-32-pins-to-cc2650-on-launchpad-which-is-48-pins

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2640
尊敬的 e2e 代表: 我有一个在 cc2640定制板上运行良好的代码。 我的目的是在 CC2650MODA 上运行该代码。 32个引脚的 cc2640上的 SPI 连接到外设传感器。 我将代码上传到了 cc2650 Launchpad、但 CC2650F128RGZ 上的 DIO6 RLED 引脚11 在 launchpad 上变为红色常亮。 CC2650上的 DIO 6引脚11对应 于定制板上的 CC2640128RHB DIO 6引脚16 CC2640128RHB 32引脚上标记为 CSB 的引脚。  
我的目标是在 CC2650MODA 上运行代码。
从 CC2640128RHB (32个引脚)迁移到 Launchpad (48个引脚)上的 CC2650时、是否有新的引脚映射规则? 我是否 可以假设 JTAG 编程器可以通过识别新的芯片 cc2650来自动执行此操作?  由于 CC2640引脚16上的 DIO 6已映射到 DIO 6、即 CC2650RGZ 上的引脚11、因此看起来不是这样。 当您从  CC2640128RHB 转到 CC2650MODA MOH 封装(即29引脚)时、请为我提供有关引脚对应规则的指导。 似乎应该首先映射 Dios 并在最初进行调整。