This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:访问其源代码

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, SENSORTAG-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/991951/cc2541-access-its-source-code

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: SENSORTAG-SW

大家好、

"客户正在开发使用 CC2541的应用、并希望确认传感器标签的相关信息。 下面是查询。

在此应用中、我们将使用 OAD 功能、因为 SimpleLink 应用程序具有此功能、我们想知道我们是否可以在论坛上访问其源代码、 一些人评论说、SimpleLink Starter 与德州 Git 中存在的"SensorTag"应用程序相同、但该 Git 版本的版本要旧得多。

这是否在版本1.01 (www.ti.com/.../SENSORTAG-SW)中、是否与 Play 商店中提供的版本相同? Play 商店中 Android 应用程序的当前版本在 V2.0上、IOS 在 V5.9上

"

谢谢你

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我将通知正确的专家有关此请求、 Git 存储库是否包含 OAD 功能?  我不认为 SENSORTAG-SW 页面版本与 Git 中实际存储的内容匹配。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的支持、我将等待有关此问题的另一位专家。

    关于 OAD、将就此与客户确认。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    下面是客户提供的另一个详细信息。

    "在 AppStore 中的 iOS 版本(3.5)中、我们实现了将 OAD 用于 cc2541。 您能否提供此版本(3.5)的代码、以便我们在应用中将其用作示例?

    SENSORTAG-SW git 中的 iOS 版本是1.0版、我们无法使用它。

    git 上的 Android 应用程序版本为1.01版、即与版本2.0中的 Play Store 相比已过时。 在版本1.01 (git)中、我们甚至无法扫描设备。

    我想知道是否可以让 iOS 应用的3.5版或 Android 应用的2.0版作为示例。"

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    很抱歉耽误您的时间;我不得不咨询一些同事、很遗憾我们不再发布 sensortag 应用程序的源代码。 抱歉。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有任何材料或文档来说明 CC2541的具有 OAD 功能的应用开发流程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK 随附了唯一可用的文档、通常安装在:

    C:\ti\bLE-CC254x-1.1.1.1\documents

    此致、

    拉斐尔