This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:从 CC2650传感器标签中提取数据

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/993516/cc2650stk-extracting-the-data-from-cc2650-sensor-tags

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

大家好、

我们希望您在下面的客户咨询中提供帮助。

我最近购买了多个 CC2650 SensorTag、并且能够很轻松地将它们连接到 SimpleLink SensorTag Android 应用。 我的问题是如何提取使用时间戳跟踪到.csv 或.txt 等文本文件的数据、以便在 Excel 中查看数据? 我对压力数据特别感兴趣。

我还可以免费将其连接到 IBM Watson 并查看桌面上的数据、但我看不到"转换为文本"按钮或任何下载数据的方式。

我在多年前找到了一篇论坛帖子、其中显示了一个按钮、但似乎应用程序自那时以来已更新。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    应用程序中似乎不支持此功能(请参阅 相关文章)。 我可以确认客户的观察结果、但无法找到此类功能。 客户参考的相关博文(此处)建议使用加载了 host_test 固件的第二个 Launchpad 以及 BTOOL 来保存接收到的事件的日志并解析日志。 客户是否尝试过此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的客户可以使用 iOS LIghtBlue 应用或 Android NRF Connect 应用程序使用记录功能。 我不记得是否有要保存到文件的功能。

    -kel