主题中讨论的其他器件:TIDC-01005、 CC2640、 CC3220S、
你(们)好
我的客户正在使用 TIDC-01005参考设计: https://www.ti.com/lit/ug/tidue59a/tidue59a.pdf
这是 SAP/SNP 架构。
在 TIDC-01005中、BLE 仅用于 WIFI 配置、并声称功耗大约为40uA:
但我们不确定为什么 cc2640在以500ms 间隔进行广播时会产生7-8 mA 的功耗。
有什么解决方法的想法吗?
BTW、客户将更新以下信息:
CC3220S MRDY 是输入 PI、SRDY 是输出引脚、而在 CC2640侧、MRDY 是输入引脚、SRDY 是输出引脚、此部件是否会影响功耗?
2、即使只打开 CC2640而不进行广播并且 SAP_INIT、 SRDY 置为高电平、复位引脚置为高电平、功耗仍然为7-8 mA。 但是、如果我们将复位设置为低电平、功耗将会很好。
3.我们在 cc3220中是否应该注意到 PowerCC32XX_CONFIG 结构等内容?