This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:从命令行使用 UniFlash 加载.bin 文件

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/992786/cc2640r2f-loading-bin-file-with-uniflash-from-the-command-line

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

按照此处有关片上 OAD 的说明进行操作:

https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc2640r2_sdk/3.30.00.20/exports/docs/blestack/ble_user_guide/html/ble3-stack-oad/creating-a-production-image.html

它指示使用 Uniflash 加载.bin 文件-这在 Uniflash GUI 中正常工作

但是、当使用 Uniflash CLI 时、我在运行时收到此错误:

> dslite.bat --config= ccxml -f 二进制文件

Failed: Encountered a problem loading file: D:\<snipped>\simple_peripheral.bin
Could not determine target type of file

我需要使用 CLI 自动刷写此.bin 作为 Jenkins 作业的一部分-如何从命令行刷写该.bin?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能会尝试使用闪存编程器2的 CLI 而不是 Uniflash。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的帖子分配给专家进行评论。 您使用的是哪个版本的 Uniflash?