Other Parts Discussed in Thread: BOOST-CC2564MODA, CC2564C
主题中讨论的其他器件: CC2564C
您好!
我们正在使用 Linux 作为主机、通过 BOOST-CC2564MODA 评估板验证 HCI UART 功能。 我们可以使用 btattach 命令通过 Linux 连接模块、但 在尝试 建立 hci0节点时、我们会遇到设备或资源错误。 请找到所附的日志。
用于连接的命令
sudo btattach -B /dev/ttyUSB0
在连接模块时记录
[ 4144.853920] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3 [ 4144.853925] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered [ 4144.853926] Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered [ 4144.854016] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered [ 4144.854018] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered [ 4144.854050] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered [ 4144.854186] Bluetooth: HCI UART protocol Intel registered [ 4144.854462] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered [ 4144.854486] Bluetooth: HCI UART protocol QCA registered [ 4144.854488] Bluetooth: HCI UART protocol AG6XX registered [ 4144.854588] Bluetooth: HCI UART protocol Marvell registered
启动模块
$ sudo hciconfig hci0 up Can't init device hci0: Device or resource busy (16)
发生 设备或资源繁忙错误时的 dmesg
[ 4227.635449] debugfs: File 'dut_mode' in directory 'hci0' already present!
1.您能不能告诉我们哪里出错了?
2.在某些论坛中,我们发现必须将不同的固件替换到 /lib/firmware/ti-connectivity 文件夹中,如果需要,您可以指导如何进一步操作?