This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:未测量 RSSI

Guru**** 2560840 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/990946/launchxl-cc2650-rssi-not-measured

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好!

当我使用发生器生成 BLE 信号时、我可以使用 Smart RF Studio V7测量 PER 和 BER 值。 但是、即使我更改了发生器的电平、Smart RF Studio 也始终指示0dBm dor RSSI 水平。 因此、RSSI 值似乎不是被测量的。

我应该在配置中更改什么(帧、Signal studio 配置等) ?

此致、

Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您使用信号发生器对此进行测试时、它是否是导电测试? 如果在每次测试中使用另一个 LAUNCHXL-CC2650作为 TX、您是否可以看到 RSSI 变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    您是否有意从信号发生器广播零? 下面是当我执行 YiKai 建议的测试时屏幕的样子(2个 LaunchPad 通过无线通信、均连接到 SmartRF Studio 窗口)。 请注意 、数据格式是  

    时间|数据包编号|数据包有效载荷| RSSI

    您的屏幕截图让我认为这比 RSSI 要大、因为您的数据包编号和有效载荷也都是零。

    您也可以复制此内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、Yikai、

    我有一个 LaunchPad、我正在使用配置为发生器的射频设备(在非连接模式下、从 Keysight 获取的 EXM)。

    测试是在辐射模式下完成的、我没有合适的电缆(UFL)来执行传导测试。

    当我禁用智能工作室的白化功能时、RSSI 测试正常。

    在 PER 和 BER 测试期间、我有许多 CRC 错误和溢出消息。 我尝试更改波形(数据包)的配置并增加空闲间隔、但它不会改变结果。 我尝试更改智能工作室上的轮询周期、但溢出消息和 CRC 消息仍在此处。

    请找到以下屏幕截图(用于 EXM 的智能工作室和数据包配置)

    提前感谢您的支持、

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    您确定在正确的频道上广播吗? Keysight 窗口中的信道索引为0、如果我没有弄错、则对应于2404 MHz、但接收器设置为2440 MHz (信道17)。 这是准确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    此通道索引在数据包参数设置中定义、不会影响发生器的频率。 发生器的频率由发生器中的另一个设置定义。 如果发生器的频率不好、将不能测量 RSSI 和 RSSI 正常、但不能测量 FER 和 PER (CRC)。

    但我将通道索引更改为正确的值、该问题仍然存在于 PER、FER... 因此没有进展。

    为供您参考,当我通过在同一设备的发生器和接收器之间创建回送而仅使用 EXM 时,该帧将被识别。 因此、它似乎来自 LaunchPad CC2650的配置。 您还有其他主张吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    感谢您的澄清。 我 将与一位同事一起检查在您的设置中需要考虑哪些参数、但我不确定您的 RSSI 是否正确。 您的许多数据包在60年代和屏幕截图中的100年中都具有 RSSI、这绝对是一种不合理的测量。 30dBm 的 RSSI 非常高、尤其是考虑到您正在进行辐射测量、而不是传导。 在正常情况下、每个数据包的 RSSI 应相对相同、除非您在非常靠近器件的位置放置了一个非常强的发生器、否则它们至少应低于5dBm。 您的屏幕截图是否指示您仍看到的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    对于接收器而言、-30dBm 是高电平、但我在较低电平-55dBm 之前尝试过、它不会改变 CRC 误差、PER 或 BER。 因此、我让-55 dBm (请参阅下面的屏幕截图)

    关于您对牵引数据包之间的时间的评论、请参阅下面 EXM 的屏幕截图、您将看到两个数据包之间的空闲间隔等于1。 当 EXM 能够解调信号时、电路板似乎无法解调信号、请参阅 EXM 屏幕截图上的消息:paket 类型:LE 1M ref、有效载荷。 PRBS9。 请参阅下面的使用 SIGNAL Studio 完成的波形配置。 EXM 屏幕截图上的失败"F"消息并不重要(仅由于接收到的低电平)。

    有关信息、请注意、对于 EXM (请参阅下面的屏幕截图)、通道索引19 (而不是17)对应于2.440GHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    也许我理解不正确、但从您显示的 SmartRF 屏幕截图中、电路板能够无误地解调信号。 您会说、当数据包之间有1秒的空闲时间时、电路板无法解调。  此帖子中是否未显示其 SmartRF 屏幕?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    上面的屏幕截图显示了在 smartstudio 上禁用白光测量 RSSI 的情况(在本例中没有 BER、按测量)

    要测量 PER 和 BER、我需要在 smartstudio 上启用美白功能、但 PER 和 BER 测试结果和 CRC 不好(请参阅下面的屏幕截图)。 因此数据包未得到良好的解调。 我尝试了很多配置、但没有进展。

    您是否清楚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、有误解! 抱歉、Nathan、现在还可以。 我不需要启用白光功能。 还不错,每一个都还可以!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切都很好 很高兴为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将发生器的电平降低至-93dBm 时、PER 和 BER 大约为24.8%。 所以还可以!

    感谢您的支持!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。