This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:程序错误支持

Guru**** 2547880 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RB, CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/990924/cc2652rb-program-error-support

器件型号:CC2652RB

大家好、

学生客户正在寻求有关软件程序错误的帮助。

所以我帮助他布置线程。

可以解决这个问题吗?

请在下面找到更多详细信息。

我将 LP-CC2652RB 用于硕士学位项目。
我是新手、我想在 Android 应用程序上使用 Display Analog Signal
目前、我合并了来自 CCS 的两个示例(Project_zero 和 ADCbufcontinuous)、但我有两个错误。
我通过添加 ADCBUF、Combine Int Main()文件来更新 sysconf。
附件是我创建的错误和程序。
如果您能建议我的任何错误步骤、请表示感谢。

[复制 ADCbuf.c 文件]

[错误控制台]

[项目_zero_CC2652RB_LAUNCHXL_tirtos_ccs]

e2e.ti.com/.../project_5F00_zero_5F00_CC2652RB_5F00_LAUNCHXL_5F00_tirtos_5F00_ccs.rar

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您能问学员他/她正在读取什么模拟传感器吗? 如果我这么做、我将使用传感器控制器读取模拟传感器。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我相信这与他们的 TI-RTOS 配置文件选项和添加 xdc.useModule('ti.posix.tirtos.Settings');有关、请参阅此类似主题 :https://e2e.ti.com/f/1/t/985628 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    祝你度过美好的一天!
    很高兴听到您的声音、
    感谢您的解决方案、它对我很有用。

    我成功地将 Project_zero 和 ADCbufContinue 项目合并、没有错误。
    但是、在我将程序下载到 LP-CC2652RB 之后。
    我无法显示 ADC 的模拟值、也无法再连接到智能手机应用程序(Simplelink Starter)。
    要引用的任何类似线程。

    此外、我会在智能手机上显示模拟信号。 Simplelink Starter 应用是否能够执行此任务?

    感谢您的专业帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 IDE 进一步调试 CC2652RB 器件、以确定运行时的特定行为。  以下是一些相关主题、它们可能会有所帮助:

    https://e2e.ti.com/f/1/t/844292 
    https://e2e.ti.com/f/1/t/902147 

    您可以 在 https://www.ti.com/tool/SENSORTAG-SW 上找到 SimpleLink Starter 应用程序的源代码 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的帮助。
    我将任务和线程优先级更改为不同级别、代码起作用。
    我能够将蓝牙与智能手机(Simplelink Starter)连接以控制 LED、
    但是、ADC 缓冲器运行得不好。
    我应该参考任何类似的主题吗?

    备注:蓝牙任务优先级设置为2、ADC 线程优先级设置为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您从 ADC 中看到了什么错误行为?  您也可以执行关键字搜索  

    https://e2e.ti.com/f/1/t/885655 
    https://e2e.ti.com/f/1/t/940658 

    此致、
    Ryan