请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652R 主题中讨论的其他器件: CC2642R、 SysConfig
大家好!
很抱歉,但有人能批准 CC2642R 和 CC2652R 都具有相同的 HAL 吗? 换言之,除了 BLE 与 BL+802.15.4之外,还有其他区别吗?
我将项目从 CC2642R 移植到 CC2652R、我需要确保 HAL 相同、存储器映射和寄存器映射也相同。
我已经检查了数据表和 CC26X2 -手册-但是对于 HAL 有任何词语或者 CC2652R 和 CC2642R 之间有任何其他区别。 它们的引脚排列相同,但什么是“盖下”? 也许一切都可以、但我需要确定-不要让芯片发生故障或烧坏、也不要破坏 BL 支持。
非常感谢。
P.S. 我已经尝试过 SysConfig 芯片切换、它切换了很多-从 PIN 码等... 是否有人可以清除从 CC2642到 CC2652构建选项的迁移? 我已经解决的目标配置。
非常感谢。