This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:CC2642迁移到 CC2652时的工程构建选项

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, CC2642R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/992044/cc2652r-project-build-options-when-cc2642-migration-to-the-cc2652-takes-place

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件: CC2642RSysConfig

大家好!  

很抱歉,但有人能批准 CC2642R 和 CC2652R 都具有相同的 HAL 吗? 换言之,除了 BLE 与 BL+802.15.4之外,还有其他区别吗?

我将项目从 CC2642R 移植到 CC2652R、我需要确保 HAL 相同、存储器映射和寄存器映射也相同。

我已经检查了数据表和 CC26X2 -手册-但是对于 HAL 有任何词语或者 CC2652R 和 CC2642R 之间有任何其他区别。 它们的引脚排列相同,但什么是“盖下”? 也许一切都可以、但我需要确定-不要让芯片发生故障或烧坏、也不要破坏 BL 支持。

非常感谢。

P.S. 我已经尝试过 SysConfig 芯片切换、它切换了很多-从 PIN 码等... 是否有人可以清除从 CC2642到 CC2652构建选项的迁移? 我已经解决的目标配置。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anton、

    我了解您的问题原因、但使用 CC2642R 和 CC2652R 之间不应有任何差异。  它们直接兼容、HAL 和存储器/寄存器映射是相同的、您不会刻录芯片或中断 BL 支持。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ryan!  
    太棒了! 现在、我确定迁移项目已经足够了)))
    祝你一切顺利、
    安东