This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:从 CC2640R2F 移植到 CC2650MODA

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2640R2F, CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/991803/cc2650moda-porting-from-cc2640r2f-to-cc2650moda

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2640R2FCC2650BLE-STACK

您好!

       我已经使用 cc2640r2f 中的简单外设项目创建了一个项目。 我想将其移植到 cc2650MODA。 请就此为我提供指导。 我应该使用哪种 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。 我通知了一位同事、他将尽快回复。

    迁移到上一代器件的具体原因是什么? 我们提供了有关反向顺序的迁移指南、即从 CC2650到 CC2640R2F、这可能对您有所帮助。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AAafBKylj8ra01461K-lnQ__krol.2c__LATEST

    可从以下网站获取适用于 CC2650的 SDK:

    https://www.ti.com/tool/BLE-STACK

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我刚才为 CC2640R2提供了 simple_peripheral 开箱即用、您应该知道 Rafael 提到的 BLE-stack 也有 simple_peripheral 示例。 因此、您只需继续安装该新堆栈、并使用该简单的外设示例。

    但是、如果您已经进行了更改并开发了基于 CC2640R2 simple_peripheral 的应用、则需要使用我们的移植指南(也由 Rafael 提到)向后执行一些工作、但这些指南应该会有所帮助。

    但愿这对您有所帮助。  

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感兴趣的类似主题主题主题主题: e2e.ti.com/.../945870

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Desouza、

                    感谢您的回复、我们为器件提供了定制 PCB、我们遇到了天线问题。 我们没有时间来修改我们的设计。 因此、我们决定使用 CC2650MODA。

    我们知道 CC2650MODA 具有集成天线、因此我们正在尝试将使用 CC2640R2F SDK 的简单外设编写的代码移植到 cc2650中。