This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:拦截 host_test 项目中的 NPI 消息

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/991952/cc2640r2f-intercept-the-npi-messages-in-host_test-project

器件型号:CC2640R2F

您好!

我已刷写 host_test 项目、当 btool 发出命令时、芯片不响应。  

如何截获 HCI 命令是否通过 NPI 接口到达目标? 我已经在 NPI_TASK_c 内的多个位置启用了断点、但没有一个断点  

除初始化时之外的击。

当我暂停 并恢复运行的映像多次时、 控件始终在 cpu.h 中等待中断

CPUwfi (空)

//等待下一个中断。
_asm (" wfi\n");

尽管我多次通过 btool 发送命令、但我至少希望在 npi_task.c 内命中断点  

是否有任何明确的方法来调试消息是否到达串行端口以及是否到达网络处理器?

此致、

Django

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。 我通知了一位同事、他将尽快回复。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Django、

    您能否向我们提供您使用的 SDK 的哪个版本? 您能否在一个器件上刷写 host_test、在另一个器件上刷写 simple_peripheral? 之后、您能否使用 bTool 将 HCI 命令成功发送到 simple_peripheral 器件? 这将确保 bTool 和 host_test 均正常工作、并帮助我们隔离问题。

    此致、

    1月