This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:与 OMAP L138配合使用所需的软件

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/991169/cc2564c-sw-needed-to-work-with-omap-l138

器件型号:CC2564C

您好!

  您能否告知我们、CC2564C 是否有任何软件可用于:

-处理器:OMAP L138

-操作系统:Itron (https://www.tron.org/)

此致、

KIEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说主机处理器上的蓝牙堆栈、即 OMAP L138吗? 我们仅发布用于 Cortex-A8/9/12处理器的基于 Linux 的 BluetopiaPM 栈。 我们当然没有 iTRON OS 的任何堆栈。

    谢谢