This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:有关 DMM 示例中预定义符号的问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/990952/cc2652p-questions-about-predefined-symbols-in-dmm-example

器件型号:CC2652P

大家好、 我使用 CC2652P、simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_40_04_04、CCS10.2。

我的应用基于 DMM 示例、如下所示:

在.opts 文件中、如下所示:

有一些预定义的符号。

1、有一个 CC13XX 符号、我是否需要将其更改为或添加 CC2652符号、因为有如下所示的代码、并且我的目标基于 CC2652P

2、有一个 xAUTO_START 符号、这意味着 AUTO_START 被禁用、这意味着 AUTO_START 是什么? 是否需要通过删除"X"启用它?

3、有一个 xPOWER_MEAS 符号、此 POWER_MEAS 意味着什么、我需要启用它吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yingtao、

    您无需删除或更改 CC13XX 符号、因为 CC1352P-2示例直接受支持、请参阅 迁移指南。  AUTO_START (在无需用户交互的情况下启动网络表单/加入过程)和 POWER_MEAS (用于测试功耗的配置文件)是  用户指南的示例应用部分中介绍的15.4-Stack 功能。  通过搜索代码示例、还可以进一步探索它们的应用使用。

    此致、
    Ryan