Thread 中讨论的其他部件:SysConfig、 CC2652P7
您好!
我的项目基于简单外设示例和 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_40_00_40 SDK。 每当我并行使用 UART 和 I2C 时、我都会在 I2C 上收到 I2C_STATUS_DATA_NACK 错误。 如果没有通过 UART 进行通信、或者如果在初始化 UART 之后我没有立即与 I2C 通信、那么 I2C 可以正常工作。 但是、如果 UART 或 UART 中有任何正在进行的通信刚刚初始化、并且如果我尝试通过 I2C 发送数据、那么我将收到 I2C_STATUS_DATA_NACK 错误。 例如、执行 UART2_open、然后执行 I2C_Init、I2C_Open 和 I2C_transfer。 请就此向我提供帮助。
此致、
Madhudhan