This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:有关 VDDR 行为的问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1163386/cc2640r2f-question-about-vddr-behavior

器件型号:CC2640R2F

我们将直流直流转换器与推荐的电容器和电感器搭配使用、并在  自定义 ccfg.c 文件中将 SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_RELEGED 和 SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_ACTIVE 设置为0x0。 我们的项目代码基于简单外设示例项目、我们定义了 power_saving。

我们有几个有关 VDDR 的问题:

  • 微控制器在其中一种低功耗状态下是否应关闭直流/直流转换器? 直流/直流转换器似乎在某个占空比(高达~1.7V)上泵送 VDDR、在该占空比下、允许 VDDR 电压电平在一段时间(低至~1.5V)内放电、然后再泵回。 VDDS 为2.8V。
  • 如果我们通过将  SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_RELEG充电 和 SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_ACTIVE 设置为0x1并进行建议的原理图更改来切换到使用 LDO、我们是否期望 VDDR 上的占空比与电源状态相同?
  • 当 系统不需要进行广播或连接、然后在需要 BLE 通信之前重新初始化使用 VDDR 的射频内核时、M3上运行的应用代码能否将其关闭?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!
    我认为您的问题可以通过参考 CC2640R2f TRM https://www.ti.com/lit/ug/swcu117i/swcu117i.pdf 的第6节得到解答 

    问题1:
    除了在"关断"模式下、稳压器不会被禁用。 有关功耗模式、请参阅 TRM 的6.6。 本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/swra478d/swra478d.pdf 在第2章中提供了更多详细信息。

    问题2:
    是的、无论使用 GLDO 还是 DCDC、VDDR 域都会看到再充电事件。

    问题3:
    是的、射频内核可以关断。 请参阅 TRM 的第6章。 特别是表6-5. 在这里、您可以看到 RFCORE_PD 在"待机"模式下断电。 如果要在其他模式下禁用它、则可以通过关闭电源域 PRCM:PDCTL0.RFC_ON = 0和 PRCM:PDCTL1.RFC_ON = 0来禁用它。 (请参阅图6-2)或通过 PRCM.RFCCLKG.CLK_EN = 0进行时钟门控。 您的选择取决于您的系统要求、例如启动时间与功耗。 有关概述、请参阅表6-1 "节能特性"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢对第1点和第2点的答复和确认。

    对于问题3、如果我们从 M3上运行的应用代码手动关闭射频内核、这也会关闭 VDDR 再充电事件(VDDR 将下降至~0V)、 或者、系统中是否还有其他需要 VDDR 的器件、以便在射频内核关断时保持泵送?

    此外、如果我们关闭射频内核、我们是否需要在 M3的应用程序代码中执行其他操作、以使其在使用前重新初始化并重新加电、或者只需设置  PRCM:PDCTL0.RFC_ON = 1和 PRCM:PDCTL1.RFC_ON = 1即可?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

     除关断模式外、不会禁用任何 VDDR。 从上面提供的信息可以看出、RFCORE 在待机模式下已断电、在待机模式下、稳压器仍在为电容器充电以支持 VDDR 电压。 VDDR 在整个器件中使用。

    一般而言、我会指导您使用 TI 已经提供的电源管理资源-请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/sprui18j/sprui18j.pdf 

    如果这不能解决您有关电源管理的问题、则更好地了解您的用例并了解您尝试获取的内容将会有所帮助。

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过电子邮件联系我们、了解更多详细信息。

    谢谢!