This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:数据包上标签的含义。

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1162196/cc2640r2f-the-meaning-of-the-label-on-the-packet

器件型号:CC2640R2F

大家好、

以下是客户的请求:

正如标题所述、客户希望知道标签的含义:2DC。

这是否意味 着两批:2039和2045?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                        

Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    封装内:

    (D)是主要生产日期代码、表示最早的材料

    (2D)是次要生产日期代码、表示最新的材料

    如需参考之前的 E2E 讨论:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/538/How-to-identify-STC-_2600_-LTC.PDF

    谢谢、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    正如客户所说、此板中的材料总数为3000PCS。 他 发现,2020年10月的数量为1228PCS (丝印为0AI),2020年11月的数量为1772PCS (丝印为0BI)。

    DC2039和 DC2045标签的含义是什么?

    此致、                                                        

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    (D)是主要生产日期代码、表示最早的材料。 在这种情况下(D)为2039或2020年第39周、即2020年9月底

    (2D)是次要生产日期代码、表示最新的材料。 在本例中(2D)为2045或2020年第45周(即2020年11月)

    它们与丝印数据代码0A 和0B 对齐。

    谢谢、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    丝网数据代码0A 是否表示10月? 如果是这样、 这与2039不匹配、这意味 着9月底。

    此致、                                                        

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    如果器件存在与制造问题相关的特定问题、我建议参考 LTC。

    谢谢、

    Jake