This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:CC2642R-Q1

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1163491/cc2642r-q1-cc2642r-q1

器件型号:CC2642R-Q1

CC2642R-M Ω Q1做二次开发,利用串口2与MCU通信

1 μ A、是否支持在私有串口协议的基础上支持原先的AT指令;

2、Q1支持的AT指令有哪些,可以在哪里查询到;CC2642R-M Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    论坛的这一部分仅提供英文版本。

    请您将您的消息翻译为译文、或在 https://e2echina.ti.com/上发帖

    感谢您的理解、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2642R-Q1进行二次开发并使用串行端口2与 MCU 进行通信

    1.是否支持基于专用串行端口协议的原始 AT 命令;

    2. CC2642R-Q1支持哪些 AT 命令? 在哪里可以找到它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何 CC2642R-Q1要处理 AT 命令的代码示例。

    CC2642R-Q1具有两个可用于发送/接收命令的 UART 接口、但是、您必须自行实现所需的命令集。

    此致、