This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:BT 协议栈 Linux 附加组件的兼容性(Linux 4.19 RT SDK 6.00.01)

Guru**** 2930720 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728, CC2564MODA, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/875972/am5728-compatibility-of-bt-stack-linux-add-on-linux-4-19-rt-sdk-6-00-01

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: CC2564MODACC2564

尊敬的 Sirs、您好

http://www.ti.com/lit/sg/swru523a/swru523a.pdf

第14页指出、此处提供了适用于 CC256MODA 的 BT 堆栈插件

http://www.ti.com/tool/TI-BT-STACK-LINUX-ADDON

也可用于 AM5728 (“将 CC2564MODA 与 SitaraTmAM335x、AM437x、AM57x 处理器配合使用”)。

CC256C 也是如此、第10页也是如此。

您能否确认是否还包含此 Addon 并使用 Linux 4.19 RT SDK 6.00.01?

提前感谢您的协作。

此致

Mauro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、因此支持 CC2564 B/C。 您使用的是哪种 BT 主机堆栈? 我们通常使用来自 TISDK 版本的非 RT Linux 内核进行验证。 但是、没有理由不使用 RT 内核。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hari。 我们不使用 BT 堆栈、因为我们现在没有 BT、但我们想添加它、我们正在评估哪些堆栈适合我们的应用。 我们将更详细地进行检查。

    谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari。 感谢您的建议、但我们可能会暂时放弃使用 BT 附加组件、因为您没有在 Linux RT OS 上测试它、因此使用此解决方案开始新的开发是不安全的。 我们正在考虑改用嵌入了所有堆栈的模块

    请告诉我您的意见。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Mauro。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TI SDK6.01 RT 版本上、Sanity 测试了 BluetopiaPM 栈和演示示示示示例。 没有发现任何问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari。 非常感谢您的支持。 我会将此信息传递给我们的软件部门

    此致

    Mauro