This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:关断引脚

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/874477/cc2564moda-shutdown-pin

器件型号:CC2564MODA

您好!

关断引脚是否需要由 MCU 使用和控制,或者只能使用上拉电阻器,如果需要,在给定数据表说明它已经有内部下拉电阻器的情况下,建议使用什么值?  芯片加电和断电是否仍然正常?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我将再次检查、并在本周结束时返回给您。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    很抱歉耽误你的回答。 建议由 1.8V GPIO 控制 nSHUTDOWN 引脚来控制器件复位。 我不建议仅使用 PU 电阻器

    谢谢、

    Alexis