Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650, CC2640R2F
是否有适用于 CC2640/CC2650芯片的即用型堆栈可实现传统蓝牙的 SPP 等串行通信端口配置文件(UART)?
我在上一个主题中询问过这一点、但该主题毫无理由地被锁定。
我已经购买了具有 CC2640R2F 芯片的演示板、并尝试使用 BT 堆栈中的 SPP over BLE 示例。 我有两个板、它们可以连接到每个板。 我还可以将手机连接到服务器主板。
但这不是我想要的。 我希望完全替换"经典" BT 配置文件 RFCOMM。 例如、我将我的计算机与 Windows 7和 BLE 软件狗配合使用。 我想通过 BT 将我的计算机连接到我的开发板、并且计算机必须创建一个 COM 端口、我可以使用该端口与开发板上的相位 UART 进行通信。 如何使用 BT 堆栈实现这一目的? 是否有任何示例?
如果此版本的 Windows 在其 BT 堆栈中不支持此功能、我如何创建自己的应用以通过 BLE 与开发板通信?