This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:支持 HFP 可选编解码器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC256XM4BTBLESW, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/876306/cc2564-hfp-optional-codecs-support

器件型号:CC2564
主题中讨论的其他器件: 、CC256XM4BTBLESW、 DK-TM4C129X

您好!

我们即将做出一些重要的设计决策、这些决策将成为我们项目的基石。 仅关于 HFP,我们的目标是“排气”规范,以便我们一方面遵守规范,另一方面提供高质量的功能。 尽管如此、我们最初需要支持的不是强制性 NB 和 WB 语音编解码器(分别为 CVSD 和 mSBC)。 此外、我们需要以尽可能高的分辨率接收原始 PCM 流。

根据 HFP 规范(1.6起)、可在 HF 和 AG 之间协商可选编解码器、只要先包含强制编解码器。 因此、虽然 CC2564控制器内置了强制编解码器、但我们假设我们可以在主机上集成其他编解码器。 这里有一个问题:这些广告到底是如何广告给 AG 的?

在解析典型的 Android HCI 日志时、我们看到 Bluetopia 栈最初传输 AT+BAC=1、2、2、 对应于 CVSD 和 mSBC 支持、这有点奇怪、即使我们从不首先设置 BSC_FEATE_WAND_BADER_Speech 标志、也会发生这种情况! 但我们可以暂时容忍这一点、以获得…点 重点是,无论我们如何或在何处发出 HFRE_Send_Available 编解码器函数,*CodecIDList 永远不会到达在 HF 器件中表达的 AG 接收器。

此时我应该澄清一点、直到现在、我们在 HCI 配置(必需)下将 DK-TM4C129X 与 CC2564B 和 CC256XM4BTBLESW 1.2 R2 (4.1内核规格)搭配使用。 但是、由于我们需要高级功能和 PCM 接口、因此在 PCM 配置(用于音频)下改用具有 CC2564C 和 CC2564CSTBTBLESW1 v4.2.1 (4.2核心规范)的 STM32F4只是时间问题。

因此、我们需要知道:

a)      我们如何按照上述方法集成和宣传可选编解码器? 上述平台和/或接口(HCI 与 PCM)之间是否存在任何限制?

b)     我们能否通过语音链路(SCO/eSCO)超过64 Kbps 的吞吐量、以便将 PCM 采样率和分辨率设置为尽可能高的水平、并在哪种配置下、我们能够接收原始 PCM 流?

很抱歉发帖很长-期待收到您的回复。

谢谢、

Manolis