This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541DK-MINI:我想连接到 CC2540软件狗的多个传感器标签-控制 LED

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540, CC1352P, CC1352R, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/874142/cc2541dk-mini-i-want-to-connect-to-multiple-sensor-tags-from-cc2540-dongle---control-leds

器件型号:CC2541DK-MINI
主题中讨论的其他器件:CC2541CC2540CC1352PCC1352RCC1350

支持、

我有一个与 BTool 配合使用的 USB 软件狗、可以连接到提供的 CC2541传感器标签、但我想连接多个 CC1352传感器标签(2.4GHz 模式)。  我希望能够控制传感器标签上的 LED。

1、有任何人将 CC1352连接到 CC2540

2.是否有人使用 BTool 或其他应用程序控制 CC2540的传感器标签上的功能?

此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pathfinder、

    我已要求相关工程师研究此问题。 请在接下来的工作日内回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2541不支持多个连接、因此无法实现。

    另一种方法(将多个 CC2541传感器连接到一个 CC1352P BLE 主设备或从设备)是可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玛丽、

    感谢您的回答!  不过,这是个坏消息。  

    我希望通过基于 PC 的应用程序访问多个传感器标签。  是否有任何方法可以将 CC1352 (BLE) Launchpad 连接到 PC、然后将其连接到多个标签?

    此致、

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    是的、CC1352P/CC1352R 器件都支持多角色。 因此、您可以将一个 CC1352P 作为从设备连接到 PC、并将一个 CC2541传感器作为主设备连接(反之亦然)。

    您可以在此处找到多角色示例项目:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玛丽、

    PC 端应用程序是否是 CC1352P Launchpad 提供的控制台?

    同样、我所寻找的部分功能是 PC 能够写入/访问/控制 CC1352P LP、以便向一个或多个 CC2541传感器标签(或 CC1350传感器标签)发起通信命令。  像"打开/关闭 LED"这样简单的东西

    此致、

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的 PC 支持 BLE、您可能可以编写 CC1352P 上托管的服务。 当 PC 写入此服务时、CC1352P 上的应用程序将与传感器标签交互。  

    您可以在 BLE 定制配置文件 SimpleLink Academy 中阅读有关 BLE 配置文件和服务的更多信息: