This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2564:如何在 CC2564器件的 HID 协议中将鼠标更改为键盘

Guru**** 1785650 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/869498/ccs-cc2564-how-to-change-mouse-to-keyboard-in-hid-protocol-of-cc2564-device

器件型号:CC2564

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

     我使用的是 STM32 CC2564B 的 TI HIDdemo,现在我将 cc2564模块设置为 devie, cc2564模块已连接到手机。但 HID 协议使用鼠标, 我需要使用键盘在手机的文本中输入信息。如何将鼠标更改为键盘?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 这款 E2E 对您有所帮助。 这不是真正的问题、但似乎是相关的。 请告诉我这是否有帮助。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu:

      感谢你的答复。 我需要您的帮助。  我使用的是 STM32 CC2564B 的 TI HIDdemo,现在我将 cc2564模块设置为 devie, cc2564模块已连接到手机。但 HID 协议使用鼠标, 我需要使用键盘在手机文本中输入信息。如何在 HID 协议中将鼠标模式更改为键盘模式?请给我们提供具体的方法或 C 程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Jesu:

        请提醒我如何在您繁忙的日程中尽快完成?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对拖延表示歉意。 让我们继续支持您创建的另一个线程。 我要关闭这个。

    Jesu