您好!
我当前正在尝试在 UART 驱动程序功能中启用硬件流控制。 我正在使用 SDK simplelink_cc13x2_26x2_SDK_3_30_00_03。
我使用 CC2652R1 Launchpad 来测试相同的器件。 我有一根 FTDI 线缆、通过以下引脚配置将我的主机连接到 Launchpad。
RXD - DIO3
TXD - DIO2
RTS - DIO19
CTS - DIO18
我分别为 CTS 和 RTS 引脚值分配了 IOID_19和 IOID_18。
我目前能够在终端(Tera Term)上看到来自 Launchpad 应用程序的 Tx。 但是、当我通过串行方式发送数据时、我无法看到正在生成的 Rx 中断。
如果我不使用 CTS/RTS 配置、我会看到应用程序的回调中断并将所需事件发布到应用程序。
我在配置中缺少什么。 下面也是引脚配置表。
ioID_19 | PIN_INPUT_EN | PIN_PUL拉、
ioID_18 | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull、
此致、
Veena Mohan