This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:(当事方)升级到最新的 SDK

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/870208/cc1352r-party-upgrading-to-the-newest-sdk

器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

目前、我的开发使用 CC13x2 SDK 3.20.0.68。 但是 、此主题中建议的解决 方案需要我更新到最新的 SDK。 我最好只更新所需的器件、但如果不可能、我将完全更新。

是否有人可以带我完成此操作的步骤? 我不想使用 SysConfig、因为它会与定制板出现问题、而我的板是定制板。 此外、电路板配置文件已经全部存在、我希望它们保持原样。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参阅 迁移指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,我读了这一条。 但是、它假定 SysConfig 是可取的。
    此外、它不讨论部分升级、甚至是可能的升级。 我的线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我强烈建议您从新 SDK 中的一个示例开始、然后将您的应用移植/移动到该示例/项目、而不是尝试获取现有项目并进行更新。

    对于 sysconf、您可以选择"从编译中排除"、然后手动添加 sysconf 通常生成的文件(ti_devices_config.c、ti_drivers_config.c/h 和 ti_radio_config.c/h)。

    遗憾的是、我们没有这方面的指南。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我恐怕就是这样。 我将在本周尝试、如果我有任何问题、请返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在升级之前、我决定检查并查看我是否可以通过 升级 SDK 来找出此线程中描述的问题的原因。 我希望更新 NVS 驱动程序。

    但是、我必须查找错误的位置、因为 NVS 驱动程序在文件夹 SDK 文件夹/SOURCE /ti/drivers/中的 NVS.c 和 NVS.h 中没有文件差异、也没有在文件夹 SDK 文件夹/SOURCE /ti/drivers/NVS 中存在文件差异。 当然、SysConfig 文件引用除外。

    我宁愿将我的大代码库升级到新的 SDK、尤其是在我不确定它是否能真正解决我的问题时。

    我有两个问题:
    -为什么要在这个新 SDK 中修复 NVS 驱动程序? (又称更改了什么?)
    -如果确实可以解决我的问题,我是否真的需要升级整个 SDK 而不是需要更新的一部分? 不必要的升级可能会对我系统中当前工作的部分造成风险。

    我期待你的答复,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您有关 SDK 迁移的问题已经得到解答、并且 您的其他问题已在本主题中得到解决、请允许我们结束本次讨论。  

    此致、