This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:用于堆栈的 QDID

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC256XM4BTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/874505/cc2564moda-qdid-for-stack

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC256XM4BTBLESW

您好!

我的客户正在使用 CC2564MODA 开发他们的系统。

该器件(CC2564B)符合蓝牙4.1标准。
但我们的堆栈(CC256XM4BTBLESW)仅通过蓝牙4.0认证。
http://www.ti.com/tool/TIBLUETOOTHSTACK-SDK

为什么? 4.1的 QDID 是否可用?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主机子系统(基于 Bluetopia)适用于核心规范 BT4.2、且为最新版本。  QDID 为85355 (85355 -主机子系统)这是堆栈 QDID。

    系统配置子系统与核心规范 BT4.0同时通过认证。  QDID 为69886 ( 69886–配置文件子系统)。  您可以通过单击该链接找到受支持的配置文件和当前版本的完整列表。  设计69886实施了一项过时的规范、计划于2022-02-01撤销。 除非新设计符合未被弃用或撤回的规范版本、否则无法将该设计合并到新设计中。   例如,如果您查看 A2DP (查看 ICS 详细信息),则我们符合1.2标准,即使它不是最新的,它仍然有效。  仅需要 A2DP 配置文件 v1.2的客户将能够通过他们希望对 任何核心 规格版本执行的任何质量测试。  如果由于某些新功能而需要 A2DP v1.3、则需要从第三方获取、如 Cloud2gnd。

    我们 目前没有任何更新配置文件版本的计划。

    此致、

    特拉维斯