This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538-CC2592EMK:通信距离问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/871141/cc2538-cc2592emk-communication-distance-issue

器件型号:CC2538-CC2592EMK
主题中讨论的其他器件:CC2538CC2592

您好 TI 团队

我的硬件板(CC2538+2592)仅控制20m 的终端设备(CC2652)。

 天线是板载天线(50欧姆匹配),我认为有2592芯片、 此通信距离 不应为20米。

有任何建议?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请仔细检查   并报告结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    好的、在我的一侧、我发现 CC2592模块硬件电感(L17)已被穿透、  

    现在 已将通信距离从20米提高到35米(MOST)。

    频谱分析仪 已测试硬件是否具有19DBM Tx_Power。

    这 是不正常的、因为 CC2538具有 CC2592模块。

    您能给我 更多建议吗?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着您具有19dBm 的传导输出功率?  

    应用手册询问的传导灵敏度测量和天线情况如何?  

    如果没有有关设计的基本信息、就无法确定可能出现的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢,抱歉,今天我在度假,遇到了很多其他事情。

    我将查看更多详细信息并向您报告、再次感谢。