This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:启动电源序列时序要求....

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, BQ24230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/873458/cc2642r-boot-up-power-sequence-timing-requirement

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件: BQ24230

尊敬的先生:

  我们的系统是基于 CC2642R 的可穿戴设备。  当电池电量耗尽时、我插入电源适配器以引导我们的系统。

  但 CC2642R 启动失败。 我检查充电 IC (BQ24230)、该输出电压为4.4V、它可以为我们的电池充电。

  通常、我们的系统在仅使用电池 或插头电源适配器时工作正常...

  CC2642R 是否需要满足启动电源序列要求、或者您对我有其他建议...

此致

Ting 2020/01/17

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定我是否理解这里的连接。 CC2642R 是否为4.4V (高于芯片的最大额定值)?  

    您能否提供一个在启动时显示 CC2642R 的 VDDS 的图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

      我们的系统具有适用于 CC2642R 的4.4V 至3.3V 的 LDO 稳压器。 我尝试在引脚35 (RESET_N)中使用手动复位事件、但它仍然无法启动。

      此致。

    Ting 2020/01/19

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了  VDDR 和 RESET_n 之外、您能否提供一个图来显示启动时 CC2642R 的 VDDS?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       请参阅以下照片以供参考:

    我仍然尝试解决这个问题、如果您有其他建议、请告诉我。

    此致。

    Ting 2020/01/20

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在该图上看不到任何可能导致异常行为的东西。  

    您如何看到"但 CC2642R 启动失败。"?

    如果您在代码中添加了打开 LED (或设置 DIO)功能之一、那么 DIO 是否设置为高电平?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     我们的系统启动失败意味着 BLE 无法在平板电脑或手机中扫描...

      通常、在 VDDS 和 VDDR 之后、RESET_N 信号保持低电平、如果我尝试延迟"RESET_N"时间...、这将有所帮助

    此致。

    Ting 2020/01/21.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在代码中添加了打开 LED (或设置 DIO)功能之一、那么 DIO 是否设置为高电平?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     是"全局 LDO 模式"、没有32.768kHz。 我们是否需要修改“引导代码”设置...?

      或者"模拟启动"也需要检查....

    此致。

    Ting 2020/01/21.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您是指 CCFG、是的、则必须更改此值以反映您使用的是 GLDO 和内部 RCOSC。