This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541DK-MINI:USB 软件狗不会枚举为 COM 端口

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, FLASHTOOL, CC-DEBUGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/873633/cc2541dk-mini-usb-dongle-not-enumerating-as-com-port

器件型号:CC2541DK-MINI
主题中讨论的其他器件:CC2540FLASHTOOL闪存编程器、 CC 调试器

支持、

我假设该软件狗已通过主机应用程序进行预编程。  尽管如此、我遵循了说明来确保我拥有正确的驱动程序、下面是我要获得的结果。  不用说、我仍然没有 COM 端口。   

设备管理器:Cebal 控制的设备:CC2540 USB 软件狗。

COM 端口没有任何内容。

我正在运行 Win10

此致、
Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果软件狗 LED 为绿色、则会将数据包监听器固件加载到软件狗、这是 CC2540USB 软件狗的默认出厂固件。 您需要按照用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/swru270c/swru270c.pdf 中的说明对 HostTest 十六进制文件进行编程

    使用 HostTest 应用程序进行编程时、转换器 LED 将亮起红色。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要模拟 COM 端口以与 BTool 配合使用、您需要在 CC2540USB软件狗上运行 HostTest。 我连接 CC2540 USB 软件狗 HostTest FW 供您参考。

    https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/538/7737.CC2540_5F00_USBdongle_5F00_HostTestRelease_5F00_All.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持、

    我没有经历获取枚举 COM 端口的初始步骤!  我明白了  

    'Cebal controlled devices --> CC Debugger 插入 CC 调试器但没有 COM 端口时

    'Cebal 控制的设备-->插入转换器但没有 COM 端口时,CC2540 USB 软件狗

    此致、
    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否先将 Hosttest FW 下载到 CC2540 USB 软件狗中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持、

    我无法对器件进行编程?  我已经尝试使用 Flashtool 和 cc 调试器。  不去。

    此致、

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marc、

    您需要使用闪存编程器 :https://www.ti.com/tool/FLASH-PROGRAMR

    v1.12.8是最新版本。 将 CC-Debugger 带状电缆连接到转换器上的接头、然后将转换器插入 USB 端口。 按下调试器上的 RESET、如果 LED 未变为绿色、则反转电缆方向。 一旦您在调试器上获得一个绿色 LED、它应该在闪存编程器中枚举。

    请参阅上述 SWRU270用户指南中的第5.2节 USB 软件狗的硬件设置。

    祝你一切顺利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持、

    我获得了一些内部帮助、最终我取得了进展。  基本上、从 cc 调试器到 USB 软件狗的电缆是反向的。  更改后、我能够对其进行编程、然后最终将其枚举为 COM 端口。

    谢谢。

    Marc