This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2590:输出 PA 阻抗和匹配网络

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8530, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/873769/cc2590-output-pa-impedance-and-matching-network

器件型号:CC2590
主题中讨论的其他器件:CC8530

大家好、我有两个关于 CC2590范围扩展器的问题  、我计划将其与 CC8530结合使用。

在数据表中、我找不到 PA 的输出阻抗值、仅限 LPA。

第二个问题是该网络的用途是什么? 我已经做 了一些仿真、我发现它不用于频率滤波、所以我认为它用于阻抗匹配? 是50欧姆还是其他一些值?

提前感谢您

Marin Milovac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于范围扩展器、PA 必须看到所需的阻抗以避免不稳定性。 此外、还需要滤波来衰减谐波以通过调节。 您圈出的网络是阻抗匹配和滤波的组合、以获得所需的衰减。 请注意、到 AVDDx 的 PCB 布线也是匹配的一部分、因为必须将其视为感应。  

    无法将要求压缩到数据表中的一个或两个阻抗数中、因此我们敦促客户尽可能严格地遵循参考设计、以获得具有数据表中所述性能的设计。  

    对于因某种原因无法遵循参考设计的客户、他们可以对我们的设计进行仿真(必须将 PCB 包含在仿真中)、并确保所使用的网络具有与 TI 参考设计相同的传递函数。 这包括 AVDDx 的轨道