This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:Perl 无法正常工作的问题

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/872262/cc2540-issue-with-perl-not-working

器件型号:CC2540

我有同样的问题:

C:\Users\nch1\Documents\Texas Instruments\SmartRF Studio v7\scripts>dal_test.pl
无法在./dal ext.dll 中找到'boot_dal ext'符号
在 DAL_ext.pm 行11。
在 C:\Users\nch1\Documents\Texas Instruments\SmartRF Studio v7\scripts\dal_test.pl line 8中、编译失败。
开始失败--compilation aborted at C:\Users\nch1\Documents\Texas Instruments\SmartRF Studio v7\scripts\dal_test.pl line 8。

我尝试创建所描述的解决方案、但它仍然不起作用。

尝试使用 Perl 的每个人都有这个问题吗?

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我不确定我们是否能提供帮助、但我将尝试与您联系一位内部专家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题是否有任何帮助?

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless/f/667/p/461479/1656720#1656720

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了链接中的问题/说明、但似乎用户能够与电路板通信。  我的问题是我无法与电路板通信。 无法在'./dat_ext.dll 中找到'boot_dal ext'。  我已经查看过这个和 DAL_ext.pm、找不到问题。  这可能是我对 Perl 的不了解、但所提供的指令似乎应该是直接的。  我不知道我是否遗漏了某个东西、或者它根本不起作用。