Other Parts Discussed in Thread: CC2541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 您好、团队 CC25xx、
CC2541 8051会如何响应接收到无效的操作码? 例如、如果发生存储器损坏或 ESD 事件、导致8051在其指令队列中接收到无效指令/操作码。 系统如何响应? 中断陷阱或复位、或者...?
谢谢、Merril
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
正如玛丽所说,这是不可预测的。
8051内核只会以未知的方式运行并失败。 例如、如果映射的代码空间的末尾部分为0xFF、代码随机跳转到该处、则只需运行相应的命令(MOV R7、A) 这是一个单周期命令、程序计数器(PC)在该命令中进入下一个命令、直到它在0返回并重新启动。 内核和外设的状态在此状态下未知、可能不会进行干净启动。 我认为可能只有一个未定义的命令(0xA5)、但我认为这确实说明了这一点。 我认为从未定义/非法内存读取只返回0、但我尚未对其进行测试。